This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54283:在短时间内调节输出、而不是重启

Guru**** 2782665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596215/tps54283-output-regulated-for-short-time-than-restart

器件型号:TPS54283

大家好、我使用 TPS54283实现了一个极小的直流/直流降压稳压器。

输出1为3.8V 1A、输出2为12V 0.6A。 输入电压为19.1V

这是原理图

输入电压始终保持稳定、但:

输出1会发生这种情况:

这是 SW1节点

SW1缩放

这是12V 输出

我试图:

-将升压电容器从100N 更改为33n,但没有改进

-使用22u 陶瓷电容器更换100uF 16V 电极电容器、但没有改进

-添加了0.3A 最小负载、但没有改进

请帮帮我。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您是由于 UVP 故障而进入间断模式。 您如何确定用于您的设计的组件? 您是否完全遵循了数据表流程?