This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:如何改进栅极 A 和栅极 B 之间的相位调整

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634261/ucc28063a-how-to-improve-phasing-between-gate-a-and-gate-b

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:UCC28063LM5112

大家好、

为了改善相位 A 和相位 B 之间的相位关系、需要注意哪些事项?  

现在、我将得到大约100ns 的误差。 导通时间与 ZCDA 和 ZCDB 上的信号相同。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../interleave_5F00_control.pdfHiJason、

    由于组件的容差、交错功率级的两个相位之间会有一些差异、因此看到两个相位之间存在一些差异是正常的。

    我随附了一篇关于 UCC28063中使用的自然交错控制的论文、其中更详细地解释了这一概念。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供本白皮书。 但是,它不能解决2个通道不是180 *异相的问题。 我看到一个错误... 可能是160*。

    布局或设计中是否有可能导致相位误差的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您是否在两个相位中测量了 PFC 扼流圈的电感、以了解它们之间存在何种程度的不平衡? 同时,我会问我的同事,他们以前有否看到类似的问题。

    相移是否存在160度的特定工作条件、是否达到180度?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先在低电压(~200Vo)下使用2个电感器进行了测试:86uH 和89uH。

    然后、我用另外2个电感器替换了它们、实际电压(320Vo):64.1 μ H 和64.4 μ H。 情况变得更糟了。

    请参阅以下3种不同的波形、分别是负载和输入电压的3种不同随机组合(始终低于30%负载)。  
    第一个指示器显示故障。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、有时它们同相。

    我进行了一项测试,其中它是同相的,而不是同相的(可能是160*)。 2种不同的条件。

    我测量了 GDA 和 GDB 宽度、测量了波形从刚刚开始上升到刚刚开始下降的时间:

    同相条件:

    GDA 547 ns

    DB 551 ns

    (gdb 宽0.7%)

    相位差条件:

    GDA 1.441us

    Gdb 1. 439us

    (GDA 宽0.1%)

    这是0.8%的变化。

    查看数据表的图11、看起来30 *的相位变化应该会导致导通时间变化2%。 (Rtset = kΩ Ω)

    在上面,我只有0.8%的变化,而相位变化大约为160*。

    我正在使用 LM5112栅极驱动器来驱动 FET、并仔细检查了导通时间中的差分误差、该误差仅为7ns。 (即、如果以相同的导通时间驱动、则其输出的导通时间会有所不同、为7ns)
    提供什么?

    图11: