This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:输出电压精度

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596082/tps54426-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS54426

您好!

我正在检查输出电压精度。
是否有关于线路调节和负载调节的信息?

(规格)
输入电压:5V
输出电压:0.925V
输出电流条件:3A、2A、1A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否必须需要0.925输出数据? 我们在数据表中提供了1.05V 输出线路调节和负载调节曲线。

    此外、线路调节的输入电压范围是多少?

    此致、

    文森特