This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:当 OUT 短接至 IN 时发生灾难性故障?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25927, TPS25940, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595372/tps25927-catastrophic-failure-when-out-shorted-to-in

器件型号:TPS25927
主题中讨论的其他器件: TPS25940TPS25942A

处理使用 TPS259270的客户电路。  我将未经加密的 PSPICE 模型导入到 TINA 中、因此 TINA 本机模型不可用。

在故障测试过程中、客户有意将 VIN 连接到 VOUT 以模拟电路板上可能存在的特定短路故障情况。

这样、TPS259270就会快速、灾难性地蒸发。

仿真后、如果 VIN 连接到 VOUT、VOUT 上似乎出现死区短路。  这是我的 TINA 原理图。  由于这使用未加密模型、因此我无法在此处布置 TINA 电路。 R3对 VIN 到 VOUT 的短路进行建模。

仿真显示、当 EN 为低电平时、OUT 似乎对地短路、并且有过多的电流流经 IIN:

请注意、IIN 在110A 时启动、从而导致:

请确认这些是预期结果。  这不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否分享 TPS259270器件的客户原理图。
    客户是如何进行 VIN 至 VOUT 故障测试的? 是否通过继电器短路? 此测试期间的设备状况是什么(Enabled ?)?
    您能详细阐述一下以进行分析。

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-

    所包含的 TINA 电路显示了足够详细的信息、并且仿真结果与观察到的破坏一致。

    如果在 EN 为低电平时 VOUT 是否接地短路、请与设计团队进行评论或咨询?

    在实际应用中、此电子保险丝应为外部器件供电。

    技师可能无法正确连接外部负载、并意外地使用与 VIN 相同的电压为电子保险丝反向供电。

    该产品旨在检测/报告此情况、但很显然、如果电子保险丝无法承受、我们需要另一种解决方案。

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    对于 TPS25927器件、禁用时 VOUT 未对地短路(EN =低电平)。
    对于具有"快速输出放电"特性的器件、VOUT 通过内部放电电阻接地、但不会直接短接。

    根据您的应用说明、我建议选择背靠背集成 FET 器件 TPS25940/TPS25942A、该器件可提供反向电流阻断以防止"反向供电"。 这些器件的 FLT 输出可用于报告条件。

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-

    请解释为什么当 EN = 0时、仿真和实际生活中存在极高的电流。

    数据表没有提到当 EN = 0时、如果电子保险丝反向偏置会发生什么情况。

    方框图表示基板二极管将允许电流从 VOUT -> VIN 流至接地。

    我们目前不在寻找另一个电子保险丝。

    请回答我提出的问题-这种情况变得非常紧急、如果我们无法通过 E2E 获得清晰的答案、则需要将问题上报给管理层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    请随时设置电话、以便尽早结束此活动并为我们的客户提供支持。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Rakesh、SPICE 模型似乎存在问题-希望团队能够解决。

    我们将尝试找出在 EVM 上重现此问题的方法。