This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62510:将 TPS62510存储在高温下

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635485/tps62510-storing-tps62510-at-high-temps

器件型号:TPS62510

此器件的存储温度定义是什么?

在器件处于 TI 原始封装中时、是否应将其保持在温度范围内?

或者、这是将器件焊接到 PCB 上后应保持的温度吗?  

如果器件遇到高温情况。 在存储时、例如130C 24小时、这会降低部件的寿命吗? 或者、器件的寿命是否仅受高温工作的影响?  

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    存储通常意味着器件仍在卷带包装上。 对于 TPS62510、绝对最大结温和贮存温度均为150 C、因此我不会看到任何问题。

    但是、这是一个老旧的大型器件。 可能会有更好的选择。 如果这是一个选项、请分享您所需的 Vin、Vout 和 Iout。