This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381的 TMS570模式下的有限可编程时间范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635368/tps65381a-q1-limited-programmable-time-range-in-tms570-mode-of-tps65381

器件型号:TPS65381A-Q1

当 t_TMS570_LOW (µs 值)=(PWML[7:0])×µs 5 μ s 时、可编程时间范围为5 μ s 至1.28ms。 MCU 必须决定错误(是否应转发)快于 t_TMS570_LOW - 5%。 虽然这适用于电机控制/传动系、但对于实施自主导航船舶等战略思维的控制器而言、这种做法过于狭窄。 AI 每周期可能很容易花费数百毫秒,但由于所需的反应时间甚至更大,因此不必使用 RTOS ----考虑到 t_TMS570_LOW 的范围更广。

对于未来的 TPSxxx 器件、我建议使用以下参数:

T_TMS570_LOW (标称值)= 2^(PWML[4:1])× (10 + 4×PWML[0])µs ~= 10 µs×sqrt (2)^(0...31)、范围10 µs…… 0.46秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koch 先生、

    感谢您的反馈。  我们将在未来的器件中考虑这一点。  您是否考虑在 MCU 和 TPS65381A-Q1 ERROR/WDI 引脚之间添加外部抗尖峰脉冲电路以添加外部抗尖峰脉冲、从而延长反应时间?

    此致、

    Scott