This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:关于 PB_IN

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595247/tps65217-about-pb_in

器件型号:TPS65217

大家好、团队、

我支持使用 TPS65217A 的应用、并且有几个关于 PB_IN 引脚的问题。

  1. 将 PB_IN 引脚保持在低电平8秒是否可以使 PMIC 从故障状态中恢复?
  2. 在数据表中、PB_IN 似乎被上拉到‘常开'电源? 您能告诉我这是哪个电源轨吗?

    它是上拉至交流电压还是 SYS 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    将 PB_IN 保持在低电平超过8s 应具有与将 nRESET 拉至低电平相同的效果、这两种情况都应使器件复位。 它们还使用相同的内部上拉源。

    常开电源与 SYS 略有不同、因为 SYS 可被禁用、而内部域不能。 上拉源似乎与 INT_LDO 相关、但在 INT_LDO 实际启用之前跟踪上升输入电源。

    此致、
    Rick S.