This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119上电问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593635/lm25119-power-on-problems-lm25119

器件型号:LM25119

我尝试使用 LM25119、当我将电池连接到电路时、大多数时候电池会出现故障。

下面是反馈电压的图像。 输出介于16和9伏之间、假设为6V。

当我使用可调电源缓慢打开电源时、它工作正常、我在反馈上获得以下电压

我使用以下原理图:

它由12至17伏的4芯锂聚合物电池供电。

希望大家能帮我找出问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用470nF 的复位电容和45nF 的软启动电容进行了更改,现在输出上仍然可以得到16V 的电压。

    (通道1是反馈、通道2是输出)

    可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在两相配置中、需要将 FB2引脚连接到 VCC2引脚以禁用通道2误差放大器。
    请参阅数据表第20页上的详细信息。

    谢谢