我有一位客户询问以下问题:
当 VSYS 负载超过 TPS65217的 PPATH 电流设置时、PPATH 输入的行为和反应时间是多少?
示例-施加5V 交流电源、未施加电池和 USB 电源、IC 完成上电序列、IAC 设置为"01"(500mA 限制)、稍后的 VSYS 短接至 PGND (或在1us 时间内超过580mA 最大限制1mA)。 交流输入是否与 VSYS 引脚断开、如果是、断开的速度有多快?
USB 输入的行为是否相同(未应用其他电源输入)? 对于电池输入(未应用其他输入电源)?
感谢您对本问题的帮助。
Richard Elmquist