This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PPATH 电流感测时序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593157/tps65217-ppath-current-sensing-timing

器件型号:TPS65217

我有一位客户询问以下问题:

当 VSYS 负载超过 TPS65217的 PPATH 电流设置时、PPATH 输入的行为和反应时间是多少?

示例-施加5V 交流电源、未施加电池和 USB 电源、IC 完成上电序列、IAC 设置为"01"(500mA 限制)、稍后的 VSYS 短接至 PGND (或在1us 时间内超过580mA 最大限制1mA)。  交流输入是否与 VSYS 引脚断开、如果是、断开的速度有多快?  

USB 输入的行为是否相同(未应用其他电源输入)? 对于电池输入(未应用其他输入电源)?

感谢您对本问题的帮助。

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我已将此请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    感谢您对此的帮助!

    我期待您的答复。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    行为比客户预期的复杂一点。 一般而言:IAC、IUSB 和 IBAT 均设置为不同的阈值、来自 AC/USB 的输出电流取决于 ISYS 和 IBAT (正或负、具体取决于电池是在充电还是放电)。

    有关描述此用例的图像、请参阅数据表中的图11。

    现在、AC 和 USB 不应同时启用。 在客户的用例中、它表示应用了 VAC、但不应用 USB 和 BAT。 如果"未使用电池和 USB 电源"、请帮助我了解此问题的最后一部分。

    "USB 输入的行为是否相同(未应用其他电源输入)? 电池输入(未应用其他输入电源)?"

     

    仅关于交流至 SYS 路径、假设没有电池、数据表中未指定 IAC 电流限制时间。 我可以给出的最佳答案是亲自测试并报告结果。 但是、此答案不一定适用于 TPS65217的所有器件。 这将是在单个装置的室温下进行的标称测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的回答!

    我将告诉您客户是请求测试还是有任何其他问题。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    客户再问一个问题:

    感谢您的响应、图11并不是我所得到的结果-我想了解当3个输入中只有一个输入通电(所有其他输入断开连接/悬空)时、行为(如果可通过检查设计来获得行为的响应时间)是什么、 并且流经该输入(传送到 VSYS 引脚)的电流超过指定的限值?

    我假设 IC 会限制电流;它如何关断输入 VSYS 或理想二极管的电阻、或增大电流以尝试将电流保持在限值以下或其他方面?

    您能用他发送的新信息回答他的问题吗?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您是否能够查看客户的其他问题?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    FET 的电阻将增大、以将负载电流减小到限值设定点。 因此、VSYS 电压将随着电阻的增加而下降。

    这种情况将在特定时刻发生、称为软限制。

    硬限制保护将在稍后生效、并将完全关断 FET。 这看起来像是整个系统复位。

    您是否需要更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的回答!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    感谢你的帮助。

    Richard Elmquist