请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180EVM-573 主题中讨论的其他器件: UCC28180、 UCC28063、 PMP10116
UCC28180EVM-573设计用于390V 输出电压、该电压高于整流器之后的最大电压、在最大输入电压为265V RMS 时、最大电压可为375V。
例如、在 输入电压最大为265V RMS 的情况下、是否可以将 UCC28180设计为200V 的输出电压
请不要建议我使用一个附加降压转换器、这是我不想的。
感谢你的帮助。
Gerard