This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:我需要输出电压低于 VIN_RECTIFIED (max)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180, UCC28063, PMP10116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594075/ucc28180evm-573-i-need-output-voltage-be-lower-than-vin_rectified-max

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28063PMP10116

UCC28180EVM-573设计用于390V 输出电压、该电压高于整流器之后的最大电压、在最大输入电压为265V RMS 时、最大电压可为375V。

例如、在  输入电压最大为265V RMS 的情况下、是否可以将 UCC28180设计为200V 的输出电压

请不要建议我使用一个附加降压转换器、这是我不想的。

感谢你的帮助。
Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    感谢您关注 UCC28180。 无法使用 UCC28180设计标准升压转换器来产生低于输入电压峰值的输出电压。

    您正在处理的应用是什么?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    感谢您的回复。
    我需要的是在140 - 200V 时可调节的1 - 3A 恒定电流源、包括 PFC。
    也许您有任何建议。
    此致
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    我想您不能使用单级设计来实现这一点、您需要一个 PFC 级、后跟一个具有恒定电流控制的直流/直流级、这不是您想要听到的。 这通常是照明应用中的工作。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的彼得,我试过但没有成功。

    对于在2A 电流下具有160V 左右的情况、您建议我作为跟随器级使用什么?

    谢谢你

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    我看到过使用 UCC28063的300W 区域设计、UCC28063是 PFC 反激式设计中 TI 的两相交错 PFC 控制器。 我怀疑对于单级 PFC 反激式、320W 过高。 交错意味着每个功率级为160W、性能应该正常。


    PMP10116 www.ti.com/.../pmp10116 是一款 LED 应用参考设计、可作为起点。 需要根据您的功率级别对其进行修改。

    此致

    Peter