This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于 FLT 引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635238/tps25942a-about-flt-pin

器件型号:TPS25942A

您好!

您能 不能告诉我 FLT 引脚内置电阻值的概念。
数据表中有两种类型的值。
什么是16Ω(数据表第20页图48)?
客户对不同于典型值(18Ω)的值感到困惑。

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    感谢您的判断。
    我们将采取措施更正图48和49、以匹配数据表中提到的典型值。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。

    此致、
    Yusuke /日本地区