This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:SR1/SR2电压最小值/最大值、能够提供多少电流?

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634872/lm5046-sr1-sr2-voltage-min-max-how-much-current-capable

器件型号:LM5046

大家好、

您能就设计 LM5046 SR 输出的问题提出建议吗?

问题1.
REF 为 SR1/SR2供电。
SR1/SR2输出矩形波是否为5V±3%? 或5V±5%如果不是、精度的最小/最大值是多少?


问题2.
数据表显示 REF 电流限制(IREF (LIM))为15mA (最小值)、20mA (典型值)。
IREF (LIM)是否包括 SR1/SR2负载电流? 或者 IREF (LIM)电流仅受 REF 电流限制?

问题3.
如果(2)的答案是电流限制值仅为 REF 电流、则 SR1/SR2可为输出提供多少电流?
如果(2)的答案是电流限制值是 REF 电流和 SR1/SR2电流之和、请按如下方式澄清数据表中描述的值。

问题4.
TI 是否建议使用 SR1/SR2来驱动光耦合器? 请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naokazu、

    问题1:
    基准电压为5V +/-3%。

    问题2:
    我认为 IREF 电流限制不包括 SR1/SR2负载电流。

    问题3:
    SR1/SR2的拉电流能力为100mA、灌电流能力为400mA。

    问题4:
    我建议使用光耦合器、因为您需要通过隔离栅传输栅极驱动信号。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我的问题 Q1是针对 SR1/SR2栅极驱动器输出电压最大值/最小值。 不是 VREF 最大值/最小值。
    SR1/SR2栅极驱动器 VOL 最大值为0.1V。
    SR1/SR2栅极驱动器 VOH 最大值为0.28V、VOH = VREF - VSR。
    VREF 最小值为4.85V。
    因此,VSR 最小值= 4.85V - 0.28V = 4.57V ?
    VSR 最大值计算如何?
    客户认为、这种 VSR 精度可能会影响连接的光耦合器中的电流值。

    SR1/SR2可驱动100mA 拉电流。 但电流不是连续直流电。
    VREF 电流最小值能力为15mA。
    我们应该如何估算连接的光耦合器中的电流流量?

    此致、
    Naokazu Kinjoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naokazu - San、

    是的、4.57V 将是最小 VSR。 根据 LM5046数据表的7.3.13、VSR 的振幅限制为5V。 请允许我修改我先前的回答。 您需要在隔离栅上获得 SR1/SR2逻辑、但最好使用数字隔离器或信号变压器。 通常、次级侧有一个栅极驱动器 IC、用于为同步 FET 提供拉电流/灌电流。 SR1/SR2将为栅极驱动器提供开关逻辑。 光耦合器本身没有足够的驱动强度来驱动同步 FET。

    EVM 用户指南www.ti.com/.../snva470b.pdf 的第15页提供了使用数字隔离器+栅极驱动器的示例。

    此致、
    本·洛夫