This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:单相或多相

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635067/lm25122-q1-single-phase-or-mutliphase

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

您好-

我们有以下要求:输入电压为3-16.5V、输出电压为24V@2.2A。 由于应用是便携式的、因此需要最大程度地减轻重量。 但是、我们担心使用 LM25122的单相设计可能不够。

  1. 你推荐什么?
  2. 与单相相比、两相解决方案有哪些优缺点?
  3. 此应用是否有更好的器件?

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 EJ@In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    由于需要最大程度地减小尺寸和重量、我认为单相是此设计的理想选择。 由于此设计为52W、因此它是合理的单相设计。

    在多相操作中、电源在两个相位之间分配。 这意味着每相电流更低、组件更小、并且有机会使用高开关频率。 这可能会导致物理组件更小。 但是、将有两个电感器、4个 MOSFET 和2个控制器。

    您还可以查看 LM5022。 不是因为该器件是非同步的、所以满负载效率会更低。

    谢谢、

    Garrett