Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25122-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5022
您好-
我们有以下要求:输入电压为3-16.5V、输出电压为24V@2.2A。 由于应用是便携式的、因此需要最大程度地减轻重量。 但是、我们担心使用 LM25122的单相设计可能不够。
- 你推荐什么?
- 与单相相比、两相解决方案有哪些优缺点?
- 此应用是否有更好的器件?
谢谢、此致、
-Tim Starr 代表 EJ@In