This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:在直流/直流转换器中实现过压保护

Guru**** 2421590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624726/tps54260-overvoltage-protection-implementation-in-dc-dc

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:LM5088

尊敬的所有人:

我的一位客户正在开发基于 LM5088、TPS54260器件的直流/直流产品,  

他们一直在尝试实现过压保护电路。 开关的漏极和源极(MOSET)可能 会短路、并且负载上可能会出现完整的输入电压(我们的情况是48V 至54V)、并可能损坏它。  它们已将一个与输出串联的7A 保险丝和 21伏齐纳二极管与负载并联的限流电阻。 此电路已连接以供您参考。

 我们假设、如果负载上的电压达到48伏、齐纳二极管会将电压钳制在21伏(VZ= 21V)、剩余电压(48-21=27V)将出现在保险丝上。 但是、保险丝上没有压降、整个电压出现在负载上。 请查看并 建议是否需要任何修改。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要确保保险丝打开。 R 的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    使用的电阻值为2.3K。 我们尝试通过按连接方式连接 MOSFET 来修改电路。 当直接提供48伏电压时,保险丝被熔断,MOSFET 短路(阻尼)。 在 MOSFET 短路之前,我们是否可以采取任何措施来熔断保险丝。

     

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用50V 输入和2.3k 电阻时、您将在高侧 FET 短路的情况下看到 Vout 上的全输入电压。  齐纳二极管上为21V、电阻器上为29V。  它仅需12.6mA 电流、因此保险丝不会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在 FET 发生短路之前、我们是否可以采取任何措施来使保险丝熔断?

    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind,

    也许您可以参考适用于汽车应用的负载突降过压保护电路。 它更准确、更可靠。 对于您的设计、齐纳二极管的额定电流是多少? 您需要让高于7A 的短路电流熔断保险丝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:
    目标是直接的。 在直流/直流转换器上 FET 短路的情况下、输入(48V)可能会接至输出端子。 这是灾难性的、因为连接到我们转换器的电器都是笔记本电脑和电视等高价值产品。 是否有任何简单的电路想法可避免设备损坏、即使转换器发生故障也是如此。

    请提供建议。

    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这可能不像您想的那么简单、但这是一个建议。

    如果您认为组件看起来像解决方案、请验证组件并重视您自己。

    M2始终开启、这是因为 R6、Q1、R10。
    D2将 M2栅极电压限制为~-10V
    当转换器输出电压上升时、D1导通并导通 Q2、这会关断 Q1、从而通过 R4关闭输出。

    / HKH