This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:反向电流保护

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595200/bq27742-g1-reverse-current-protection

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:CSD17381F4

我遵循了该器件数据表中的参考原理图、但我今天看到了有关反向电池保护的注意事项:

'可以添加一个外部反向充电器输入 FET 钳位、将 DSG FET 栅极短接至其源极端子、当电池组的 PACK+输入端存在负电压时强制导通通道关闭、并防止电池放电电流过大。'

我会在哪里添加此器件、您认为合适的器件是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查找所连接的电路、TI N 沟道 MOSFET CSD17381F4是这方面的一个很好的器件。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!