This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:使用通用器件实现 TPS65233

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634931/tps65233-to-realize-tps65233-with-general-purpose-parts

器件型号:TPS65233

你(们)好

我将在此询问有关 TPS65233的问题。

您能告诉我如何使用通用器件实现 TPS65233吗?

是否可以通过使用" TI 的升压直流/直流转换器+电子保险丝(或 LDO)"来实现??

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然、您可以使用通用升压转换器和 LDO 来实现它、但困难在于软件接口和诊断功能。 最终解决方案的尺寸和成本可能高于 TPS65233。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65233不仅是升压转换器和 LDO、还包含音调发生器和 I2C 接口。
    音调发生器可以输出22k 音调信号。
    TPS65233具有一些可通过 I2C 更改的功能。
    因此、通过通用器件实现 TPS65233是不现实的、这非常困难。