This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:抖动频率的分散

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634394/lmr14030-q1-dispersion-of-dithering-frequency

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

抖动在数据表中指定为±6%(典型值)。

您能否告诉我我们参考抖动频率的最小/最大分散程度?

我们不需要保证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    频率抖动由数字计数器控制、因此变化很小、我们将检查 FYR 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy San、

    感谢您的快速响应。
    我等待数据。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MSB 的分布、因此它大约为+/-6.7%、从下面的数据中得到的最大值为+/-7.2%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢您提供的有用信息。

    我想知道这些数据的详细信息。

    MSB 是否意味着遵循"A+B"或仅"B"的平均值或其他任何内容?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 是 MSB