This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:默认 VSYS Ouptut 电压;数字逻辑电平;LDO 输出电压

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634605/bq25120a-default-vsys-ouptut-voltage-digital-logic-levels-ldo-output-voltage

器件型号:BQ25120A
您好!
 
我正在考虑在我的系统中设计 BQ25120A、我有几个问题。 您能将我联系到熟悉 BQ25120A 的应用工程师吗?
问题1. 默认 SYS VOUT 电压是多少? 我对位的排列方式有点困惑。 如果我正确的话、缺省电压为1.8V。 是这样吗?
Inline image 1
问题2. I2C 逻辑电平是如何定义的? 它基于 VSYS 输出电压吗? 如果 I2C 逻辑电平与我们使用的 MCU 不匹配、会发生什么情况?
Inline image 3
问题3. 根据我的理解、我们可以将 LDO 输出电压编程为高于降压稳压器输出。 是这样吗? LDO 输出电压与降压输出无关?
Inline image 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:是的、默认电压为1.8V。 这可以在加电后通过 I2C 进行更改。

    问题2:答案在下图中。

    Q3:LDO 的输入(VINLS)应连接到 PMID、这是 VIN 和 VBAT 中较高的值。 最大 LDO 输出电压为3.3V。

    此致、

    Raheem