请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 EV2400、 GPCCHEM
您好!
我们的 PCB 具有专为2S1P 电池配置而设计的 BQ20Z655-R1电量监测计电路。 我们还有我们想要使用的电池、EV2400和 bqEVSW。 我想、我们拥有使用电池进行器件开发、组装和生产所需的一切资源。 我对如何开始有点困惑。
我是否需要评估模块? 或者、我能否直接从我们的 PCB 开始?
正确的步骤是什么? 我在 http://www.ti.com/product/BQ20Z655-R1/technicaldocuments 中找不到指南