This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:从 BQ20Z655-R1开始、然后投入生产

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633724/bq20z655-r1-starting-with-bq20z655-r1-and-moving-to-production

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSWEV2400GPCCHEM

您好!

我们的 PCB 具有专为2S1P 电池配置而设计的 BQ20Z655-R1电量监测计电路。 我们还有我们想要使用的电池、EV2400和 bqEVSW。 我想、我们拥有使用电池进行器件开发、组装和生产所需的一切资源。 我对如何开始有点困惑。

我是否需要评估模块? 或者、我能否直接从我们的 PCB 开始?

正确的步骤是什么? 我在 http://www.ti.com/product/BQ20Z655-R1/technicaldocuments 中找不到指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我们建议您使用 EVM 来简化您的过程。 您还可以使用自己的板、只要它设计正确并且能够通过 ev2400将其连接到计算机即可。

    您需要执行的步骤在随附的 ppt 中列出、总结如下:

    -执行校准

    -使用 gpcchem 执行 chem id 标识

    配置监测计寄存器

    --执行学习周期。

    提取黄金文件

    在多个电路板上进行编程

    -校准每个板的电压电流和温度(如果必要)

    e2e.ti.com/.../Battery-gauge-system-design-overview_2D00_process_2C00_-flow_2C00_-tools-and-configuration.pdf

    谢谢

    Onyx

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此外、bq20z655是 NRND、为什么您不使用 bq40z50R2等较新的器件?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Onyx。 我们的产品采用了几年前设计的 BQ20Z655-R1。 现在很难仅更改电量监测计。 我现在开始处理这个问题。 BTW、BQ20Z655-R1在产品网站上仍然显示为有效。

    还有几个问题:

    BQ20Z655-R1是闪存测量仪表、对吧? 不是 ROM 监测计?

    2.第4张幻灯片第(9)步指出:

    "对每个单元执行校准(如果在黄金文件校准参数中使用10个电路板的平均校准值不需要高测量精度、则可以忽略此步骤)"

    如果可能、我们希望避免在发货前对每个器件进行校准。 因此、我想知道如何生成此平均黄金文件? 我是否需要在具有10个不同电池的10个不同电路板上运行步骤2-5、然后对每个设置的数据闪存→校准中的所有参数求平均值、然后使用这些平均校准值修改其中一个参数以导出黄金文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eesu、
    -是的,bq20z655是一种闪存测量仪表。
    -您校准十个板的 V、I、T,然后转至数据闪存中的校准部分,并对十个板的每个校准参数求平均值,然后在板上对这些平均校准值进行编程,以导出黄金文件。
    但愿这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:
    校准设置图不是很清楚。 或者、如果未连接电池、我是否应该按照 SLUA404中的"9.1电路板校准"进行校准?

    在应用手册中,它说“校准前不要发送“IT enable”命令0021,因为它使用未经校准的电池组启动电量监测算法。”

    我的电量监测计更新状态已为0x06。 我应该禁用 IT 更新吗?
    手册中显示"建议使用 ManufacturerAccess 来启用或禁用 Impedance Track 算法和寿命数据更新。" 如何使用 ManufacturerAccess 禁用 IT 更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eesu、
    请按照 EVM 用户指南中的 bq20z655校准说明进行操作。
    即使已启用校准、也可以运行校准。 在该电量监测计上、一旦启用、就无法禁用它。 要禁用此功能、您必须对从从未启用过的器件中提取的 senc 文件进行编程、或者使用默认 senc 文件

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的校准有一些问题。 我使用的是我们自己的电路板、它与 EVM 略有不同。
    我无法按照应用手册和 bqEVSW 窗口中的建议对2A 电流进行放电。 我能否使用通常约为1.25A 的充电电流来校准电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以使用1A 进行校准。
    谢谢
    Onyx