This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:主动平衡解决方案与放大器;矛盾的组件选择指南-需要澄清!

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626193/emb1499q-active-balancing-solution-contradicting-component-selection-guidelines---need-clarification

器件型号:EMB1499Q

您好!

我的问题与 EMB1499/EMB1428有源平衡解决方案有关。

具体而言、就是 EMB1499双向正向转换器。

我对组件选择指南有疑问。 此解决方案的参考设计具有与数据表中的指南相矛盾的组件选择。

以下相关文档的链接:

参考设计原理图: http://www.ti.com/lit/pdf/tidrn59

参考设计 BOM: http://www.ti.com/lit/pdf/tidrn60

EMB1499数据表: http://www.ti.com/lit/gpn/emb1499q

第一个问题与正向变压器选择有关。

数据表指定了以下内容:

-         匝数比应为 n:1、其中 n = 0.25 * num_cells

         -初级侧电感最小值为190uH

但是、该参考设计使用此脉冲器件(原理图和 BOM 上的 T1):

https://www.digikey.com/product-detail/en/pulse-electronics-power/PA3856.005NLT/553-2139-1-ND/3906266

仅为128uH、可实现的最大匝数比为3.14。 请注意、这适用于16节电池设计、因此比率应为4:1。

您的想法?

谢谢。

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deejay:

    感谢您指出这一点-您肯定是正确的。

    本应用手册可能有助于理解有源钳位拓扑的组件选择: www.ti.com/.../slua535.pdf
    EMB1499是一款有源钳位控制器、具有一些铃音和啸叫声、本质上是如此)。 EMB1499有源钳位和 I linked 之间的主要区别在于 EMB1499是双向的。

    为了获得最佳性能、我始终建议遵循数据表、但参考设计的创建者似乎认为此变压器是可接受的(它确实起作用-它可能并非最佳)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您在组件选择指南中对勘误表进行了澄清和确认。

    我们对 EMB1499还有更多问题、希望您在这里提供帮助。

    从安全的角度来看、我们正在考虑一种情况、即 EMB1499变压器的堆栈侧发现开路而不是电池堆栈。 我们是否需要添加某种过压保护?

    如果转换器堆叠侧的电压过低、是否存在不安全的情况? 我们可能有一个用例、其中电池组电压大约是设计/标称电压的一半。

    再次感谢你。
    此致、
    DJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、deejay、

    我对延迟回复表示歉意。

    按堆叠侧-您是指通过开关矩阵的侧、还是指连接到外部12V/24V 或模块顶部的侧?

    如果您在安全关键型工作、我不能反对添加冗余。 emb1499的电池侧有 OVP 和 UVP 限制。

    在我的头顶上、我不能想到不安全的情况。 我建议进行双重检查、以确保您不会在这些电压下获得150%占空比或不合理电流等疯狂操作。