This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:电源管理实验室套件 PRO 问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629683/lm5122-power-management-lab-kit-pro-issues

器件型号:LM5122

豪迪!

我在使用 TI PMLK PRO 演示工作中的升压转换器工作原理时遇到问题。 我按照实验室套件手册(实验13)尝试找到电路板的占空比、但似乎无法使电路板正确响应。

详细信息:
 -直流电源提供10V 输入
 -将 TP10和 TP13节点更改为 Osciliscope
 - 在24V 无负载条件下的输出电压测量
 -[H3-H8短接、J13开路、J14开路、J15开路、J18短接、 J19开路、J20开路]||短路、开路

引脚尝试次数:
 -带 J15短接
 -使用 J15开路

 -使用 J16开路
 - J16短接左侧

 -带 J9短接
 -使用 J9开路

加载尝试:
 - 5k Ω
 - 400欧姆
 - 300欧姆
 -200 Ω
 - 100欧姆
 -  50欧姆

每次尝试都会导致来自示波器所见开关节点的无用信号 、并导致电压从24V 下降到11V 左右(尝试400 Ω 时为15V)。 我准确而准确地遵循了实验室手册、似乎无法使电路板正常工作。 如何使该板成功工作?

谢谢、Gigem!
James Van Volkenburgh
电气工程学士学位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想您看到的是 DCM 运行模式。 请布置 TP10波形吗?
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪迪!

    感谢您的快速回复。 明天中、我将为您提供这些波形! 我将在没有负载的情况下包含波形、然后在有负载的情况下包含波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是空载下的波形。

      这是拉动200欧姆负载时的压降

      这是所述负载下 TP10和 TP13 (GND)之间的波形。

    e2e.ti.com/.../Boost-Converter-PDF.pdf 这是 PDF、以防图像不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我假设您是指 PMLK-BOOST 实验手册的实验1 、而不是实验13。

    我也不确定您提到 H3-H8时所参考的内容。 请您解释一下吗?

     -[H3-H8短接、J13开路、J14开路、J15开路、J18短接、 J19开路、J20开路]||短路、开路

    在第30页和第32页可以找到手册中实验1的正确设置。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪迪!

    在我的套件中、我不仅拥有升压、而且还有其他板、例如 降压转换器。 我有 PMLK-PRO 实验手册。 不过、我假设升压实验手册中的第1章与升压部分(实验13)中的第一个实验相关。 H3- H8是连接两个电感器之一的方法。 J13、J14、J15、J18、J19、 J20是板上您短路或保持开路的所有引脚。 我已按照手册中的说明对学员进行了操作、但没有成功。 我还在没有任何问题的情况下尝试了降压转换器、并认为我可能有一个故障的升压转换器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    请确保您使用的是10uH 电感器。 此外、J14应按照 PMLK-Boost 实验手册第30页的规定进行短路。

    此外、请确保您的输入电源不受电流限制。 大多数情况下、这是导致问题的简单方法。

    -Garrett