This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPGA 电源参考设计的更多信息

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595334/about-fpga-power-reference-design

您好!

您能不能告诉我 FPGA 电源参考设计。
客户正在考虑 XCZU4CG-1FFVB900I。
您是否有适用于 XCZU4CG-1FFVB900I 的参考设计?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui-San、您好!

    随着 FPGA 的出现、它们的实际功率需求会因时钟速度和其他变量而异。

    因此、很多时候 TI 没有特定 FPGA 的设计。

    构建设计的一种好方法是使用 Webench FPGA Architect。

    XCZU4CG 是一款 Xilinx FPGA。 Zync Ultrascale

    从 TI.com 查看 WEBENCH 设计器区域、通常位于主页的右中。

    单击 FPGA/UP 电源项目的 IC 封装符号。
    选择 Xilinx、然后单击 FPGA Architect

    然后显示了许多针对 XC7Zxxx 的选项、我不知道 XCZU4CG 与可用 PN 的相似程度

    TI.com 上提供了许多参考设计


    在"立即查找您的解决方案"下的搜索框中输入 Zynq、将显示12个 Xilinx Zynq 设计。
    我随附了一个复制/粘贴 Word 文档及结果。

    如果这些建议对您的客户不起作用、请告诉我、我们可以探索其他选项。

    e2e.ti.com/.../Xilinx_2D00_Zynq.docx