This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225-Q1:MOSFET 驱动器锁定

Guru**** 2357940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225-Q1, TPS28225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632306/tps28225-q1-mosfet-driver-locking

器件型号:TPS28225-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS28225

您好!

我对 TPS28225-Q1有一个奇怪的问题。

在我的应用中、我以125KHz 的恒定 PWM 驱动器件、并大约每100ms 定期打开和关闭使能引脚  这一点没有问题。
在要求更改之后、我决定始终保持启用(即、器件在100%时间内以125KHz 驱动)。 实施这些更改后、我开始收到有关我们的设备"锁定"的报告、这些更改将在下电上电后恢复。

在实验中、我发现其中一个器件具有预期的输入信号(PWM 和 ENABLE 高电平)、但我在栅极驱动器上没有输出。

令我惊讶 的是、我还在 QFN 器件上发现了一些奇怪的标记(标记应该是 PXND、但它是其他的标记)。

1) 1)您能否确认这些器件为正品?
2) 2)将器件始终打开是否存在问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    1)

    我们很难从图片上确定零部件是否为原装零部件。 验证 TI 器件真实性的最佳方法是确保从 TI 授权经销商处购买、有关更多详细信息、请访问此主题 https://e2e.ti.com/group/helpcentral/f/301/t/113197。 请注意、使用未经 授权经销商(在该文章中也提到)错误处理的原装零部件可能会引起问题。

    查看三幅图像、第一行:

    图1显示与 TPS28225-Q1的 SON 封装相对应的 PXND (符合汽车标准的版本)

    图2和3显示 了8225、它对应 于 TPS28225的 SON 封装 (非-Q1、不符合汽车标准的版本)

    您的应用是否打算使用符合汽车标准的版本?

    2)

    在运行期间、使能信号保持高电平不应出现任何问题。 您是否还使用使能信号来监控 VDD 电源? 您能否验证:

    • 在报告的锁定期间、VDD 电源正常(可对此监控 EN 引脚)
    • 为自举电容器提供足够的充电时间来提供高侧信号
    • PWM 输入未意外设置为三态输入模式

    您能否提供有关您应用到器件的条件的更多详细信息、以便我尝试复制?

    此致、

    将要执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的快速回复。
    当然、我应该使用汽车器件、我要跟踪非汽车器件的来源。

    为了给您提供一点背景信息、这些单元全天候连接到恒定功率、我们修改固件时、它停止打开/关闭(启用)驱动程序、此时出现了问题。 我们的测试表明、此问题每天出现一次或两次、并且在设备重启后、它会得到修复。 可能会闩锁?
    我探测驱动信号、驱动进入 PWM 引脚的125KHz / 3.3V/50%占空比 PWM 是稳定的(无抖动)、其上升/下降时间大约为19ns。
    在 EN/PG 引脚上、我有稳定的3.3V 高电平信号。

    可在原理图下方找到。
    未安装 R200和 R203。 我们没有在主机处理器上使用 PG 指示。 如前所述、PWM 信号不断地将引脚驱动为高电平和低电平。 如果它进入三态模式、它应该在接下来的2个振荡中退出。
    我还尝试对器件施加局部加热、但无法使其失效。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    感谢您对原理图的验证、我没有看到任何明显的东西、我还有几个有关这方面的后续问题。

    • 更改固件后、是否在所有设备上都发生此问题?
    • 您能否尝试通过填充 R203来禁用三态 PWM 输入?
    • 是否可以捕获任何显示行为的波形(这可能很困难、因为当您看到驱动器卡滞时、时间刻度可能会很难实现)
    • 在您更改固件时是否有任何其他更改? 这些器件的开关速度非常快、如果电路板布局具有过多的寄生电感、则振铃或其他效应可能会对器件造成关断。 可能是开关频率/占空比等  
    • 切换 EN 引脚是否会清除故障、还是仅在下电上电?
    • 在打开 HS 之前、是否允许启动电容器加电? (简单方法是在 EN 设置为高电平后保持 PWM)

    我们能否验证器件是否不会出现导致器件关闭驱动程序的情况:

    • 三态 PWM 模式被激活
    • 检测到 UVLO 或引导电容器无法在 UGATE 上提供 VGS 电压
    • 热关断  
    • EN 引脚设置为低电平  

    此致、

    将要执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您是否能够进一步对此进行调试或解决此问题?

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您对此采取后续行动。 我仍在尝试使其失败、但无法在实验中重现此失败。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    也许我们可以尝试另一种方法:

    首先、在首次加电和应用条件下获取器件的一些示波器捕获(称之为"准备状态1")

    第二、让设备等待30分钟或一小时、然后进行相同的示波器捕获(调用此"就绪状态2")

    然后、比较一下是否有任何变化、或者器件是否真正处于稳定状态。

    我在这里的想法是 、某件 事情正在发生变化、导致故障行为、因此器件在故障时不处于稳定状态。 也许在该设置中、即使我们没有看到故障、我们也可以看到某种意外变化、这可能导致关断行为(或使其关闭)。

    希望这能有所帮助、请告诉我们您是否能找到任何东西。

    此致、

    将要执行的操作