工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我将 TPS61088的电路从 WEBENCH 设计器下载到了 TINA TI、效果非常好。 我用更多的组件(2个 BJT、2个电容器和几个电阻器)来扩展电路、现在需要几个小时来运行10s 仿真。 它也不会给出预期结果。 我们已经对电路进行了实际测试、因此我们知道流经负载的电流和流经负载的电压是多少。 我始终选择瞬态分析并将其设置为零初始值。 问题是否由分析参数引起?
非常感谢、
Shiromini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我将 TPS61088的电路从 WEBENCH 设计器下载到了 TINA TI、效果非常好。 我用更多的组件(2个 BJT、2个电容器和几个电阻器)来扩展电路、现在需要几个小时来运行10s 仿真。 它也不会给出预期结果。 我们已经对电路进行了实际测试、因此我们知道流经负载的电流和流经负载的电压是多少。 我始终选择瞬态分析并将其设置为零初始值。 问题是否由分析参数引起?
非常感谢、
Shiromini
我不熟悉我的工作、因为我之前的实习生设计和测试了电路、所以我有理由为他做一件工作。
下面是我对电路的理解。
齐纳二极管仅允许电流在电容器(C1)电压等于齐纳电压、电阻器(R1)上的电压(允许有足够电流流向 NPN 基极)和 NPN 基极和发射极上的饱和电压之和时流动。
肖特基二极管位于电池正极旁边、以防止电容器因电池故障而放电到电池中。
指定 R5电阻器是为了确保从 PNP 集电极向 NPN 基极提供正确的电流。
NPN 的额定值可维持 PNP 基极的电流和通过 R3电阻的电流。
电容器 CN 用于最大程度地降低电路中的噪声。
电阻 R4已就位、以增加充电电阻、从而增加延迟、直到达到足够的电容器电压。
"点火器"的电压为5.5V (6.1A)、持续时间为29.5ms、这是在10ms 的时间内从最小熊数5A 获得的相当大的安全裕度。
晶体管是 Sziklai 对(互补达林顿)。