This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61088:电路仿真缓慢且结果异常

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628708/webench-tools-tps61088-slow-circuit-simulation-and-unexpected-results

器件型号:TPS61088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我将 TPS61088的电路从 WEBENCH 设计器下载到了 TINA TI、效果非常好。 我用更多的组件(2个 BJT、2个电容器和几个电阻器)来扩展电路、现在需要几个小时来运行10s 仿真。 它也不会给出预期结果。 我们已经对电路进行了实际测试、因此我们知道流经负载的电流和流经负载的电压是多少。 我始终选择瞬态分析并将其设置为零初始值。 问题是否由分析参数引起?  

非常感谢、  

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiromini、

    请您分享您的仿真电路吗? 我们可能会在 TINA 中重复您的仿真、以检查问题是什么。

    谢谢

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MBR230LSFT1G.LIB

    e2e.ti.com/.../BDV64B.LIB

    e2e.ti.com/.../Circuit.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您能否在 pdf 中附上 sch? (我们现在很 raelly 使用 TI TINA、我需要在开始研究之前安装 TI TINA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我会检查它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我执行快速仿真(几毫秒)而没有发现问题。 您能否发布观察到的波形以显示您的问题?
    您只需使用直流电源代替 TPS61088、这可以大大缩短仿真时间。 由于在附加电路之前有一个39 Ω 和68mF 滤波器、TPS61088的纹波不应影响您所扩展问题的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、我之前曾尝试使用电池替换 TPS61088。 请参见下图。 不会用电池替换升压转换器电路会影响流向连接电路的电流? 该电路的目的是使5A 电流流经负载并持续10ms、同时两端的电压至少为5.5V。 显然、这种情况不会发生、互补对晶体管未导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有有关电路工作原理的应用手册? 我不完全了解它如何开始开关、以及如何限制流经负载的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉我的工作、因为我之前的实习生设计和测试了电路、所以我有理由为他做一件工作。  

    下面是我对电路的理解。  

    齐纳二极管仅允许电流在电容器(C1)电压等于齐纳电压、电阻器(R1)上的电压(允许有足够电流流向 NPN 基极)和 NPN 基极和发射极上的饱和电压之和时流动。

    肖特基二极管位于电池正极旁边、以防止电容器因电池故障而放电到电池中。

    指定 R5电阻器是为了确保从 PNP 集电极向 NPN 基极提供正确的电流。

    NPN 的额定值可维持 PNP 基极的电流和通过 R3电阻的电流。

    电容器 CN 用于最大程度地降低电路中的噪声。

    电阻 R4已就位、以增加充电电阻、从而增加延迟、直到达到足够的电容器电压。

    "点火器"的电压为5.5V (6.1A)、持续时间为29.5ms、这是在10ms 的时间内从最小熊数5A 获得的相当大的安全裕度。  

    晶体管是 Sziklai 对(互补达林顿)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定 BDV64的方向已校正。 PNP 的发射极应连接到高压侧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢您李嘉柏。 正确的方法是、我需要镜像 PNP 并旋转以使发射极连接到高电压。 它现在提供了所需的仿真结果。 但是、当我将两个电路(上面的电路和电压稳压器电路)放在一起并进行仿真时、我会遇到"收敛问题"。 检查分析参数!" 错误消息。 您能给我什么建议吗?