主题中讨论的其他器件: TPS65130
您好!
我目前正在尝试使用 TPS65131来执行音频项目。 我的要求是:
*单个锂聚合物电池源
*+/- 12V 输出
*每侧高达100mA
*音频频带中无噪声
作为参考、我的动态和布局:
(请注意:目前没有100u 钽电容器。 10U 电容器目前为22u 陶瓷类型)
以下情况成立:
*+12V 在以下所有描述的 screnarios 中按需要工作
*在无负载和电源安全接通的情况下、-12V 电压会上升并在-12V 电压下保持相对稳定
*在无负载和电源安全关闭的情况下、-12V 电压斜升、但以锯齿方式产生较大的5V 跳变
*在负载电流约为50mA 且开启电源安全时、-12V 无法斜升(在~-0.2...-0.3V 处粘滞)、并且可听到~1.2kHz 噪声
*在负载电流约为50mA 且电源安全开启的情况下、-12V 电压无法斜升、可闻噪声为~1.0.2 kHz
这里是一次失败的上升尝试的示波器截图。 蓝色曲线表示尝试失败。
在负载条件下测量:
FBN:1.064V (存在注入噪声)
VREF:1.215 (存在注入噪声)
OUTN:-750mV (锯齿、如上所示)
电路板上的接地电势几乎相同(在1.0.2 mV 范围内)、但确实会出现注入噪声(然后、仅 需几个10mV)
已咨询以下主题:
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/626451
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/607104
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/617831
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/585589
已尝试以下操作:
*移除 C15 (仍不斜升)
*将 C15增加到20p (仍不会上升)
*使用6.8p 和100k 串联而不是仅使用 C15 (可显著降低空载波动幅度、但仍不会上升)
问题是:
负转换器为何在负载下不斜升? 我错过了这里吗?
非常感谢您的帮助!
此致