This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:7.5V 电池电压下 CELL_BATPRESZ 的引脚电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627409/bq25700a-pin-voltage-of-cell_batpresz-for-7-5v-of-battery-voltage

器件型号:BQ25700A

您好!

如果我想设置7.5V 的电池充电电压、需要设置引脚 CELL_BATPRESZ 的电压电平吗?

当我检查 DS 时、它显示了如下所示的典型值4。

但当我比较引脚电压与电池电压时、它不是线性的。

表1. 电池单元配置
电池节数 等 VDDA 的引脚电压 电池电压(REG0x15) SYSOVP
4S 75% 16.800伏 19.5V
3秒 55% 12.592V 18.5V
2s 40% 8.400V 12V
1s 25% 4.192V 5V

Junghwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电电压为7.5V、CELL_BATPRESZ 引脚应设置为2S 设置、以便为7.5V 电池电压提供正确的 SYSOVP 阈值。

    SYSOVP 电压必须高于电池电压。 1S 不好。 3s、4S SYSOVP 太高、不需要7.5V 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的回复,对于7.5V 的电池,CELL_BATPRESZ 引脚只能设置为2S (VDDA 的40%),REG0x15设置为7.5V。 我可能不需要将引脚电压设置为精确的7.5V。
    让我确定我是否理解正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2s CELL_BATPRESZ 引脚设置不仅将默认充电电压设置为8.4V、还将 12.5V SYSOVP 设置。  您执行1S CELL_BATPRESZ 引脚设置、7.5Vbat 可能会触发 SYSOVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我知道它也设置了 SYSOVP 电平。 我的观点不是这样。 我想知道是否可以通过 CELL_BATPRESZ 引脚电压设置来设置精确的充电电压电平。 根据您的解释、我们只需通过该引脚选择1至4节电池、需要通过 REG0x15设置精确的充电电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CELL_BATPRESZ 引脚只能为每个电池选择设置一个默认充电电压。

    为了获得准确的充电电压电平、 需要通过 REG0x15对其进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。