请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 您好!
如果我想设置7.5V 的电池充电电压、需要设置引脚 CELL_BATPRESZ 的电压电平吗?
当我检查 DS 时、它显示了如下所示的典型值4。
但当我比较引脚电压与电池电压时、它不是线性的。
| 表1. 电池单元配置 | |||
| 电池节数 | 等 VDDA 的引脚电压 | 电池电压(REG0x15) | SYSOVP |
| 4S | 75% | 16.800伏 | 19.5V |
| 3秒 | 55% | 12.592V | 18.5V |
| 2s | 40% | 8.400V | 12V |
| 1s | 25% | 4.192V | 5V |
Junghwa