您好!
我们使用 BQ25120的集成降压为我们的系统供电。 它应该输出1.8V、但我们测量的是1.1V、这不足以为我们的 MCU 供电和进行闪存。
目前我们所了解的是:
- 我们只有7个板、它们都有相同的问题
 - 在测量 BQ 输出之前、在这些电路板上没有进行任何闪存或任何类型的事先使用
 - 当在 BQ25120EVM-731上使用与我们的设计相同的外部 BOM 时、输出为1.8V
 - 当使用 EVM 为我们的系统供电(移除 BQ 输出自)时、我们能够刷写我们的 MCU、并且一切都正常工作
 - 通过 I2C 读取电路板 BQ 的06h 寄存 器会显示0x80、这会将降压转换器设置为1.1V、但我们的测试软件是一个基本的只读工具、因此它不能自行修改该寄存器。 这似乎表明 BQ 默认设置为1.1V、而不是1.8V
 
我们使用 FPC、因此返工非常棘手、由于我们只有7块电路板、因此除非确实有必要、否则我们希望避免影响 BQ。
欢迎您了解为什么会发生这种情况!
下面是我们针对 BQ 器件的设计:
感谢您的帮助、
Damien