This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:反馈缓慢问题、电感器过流

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595122/lm3410-slow-feedback-problem-inductor-overcurrent

器件型号:LM3410

您好!

我的设计中采用了带 LCD 背光的 LM3410Y。  

参数:

输入:    5V

输出:  22Vmax @300mA LED

该 IC 由 DIM 引脚上的 PWM 信号驱动。 PWM 的每个上升沿都会导致过流情况。 下面的屏幕截图是电感器电流。  

只要输出电容器较大、这个 OVC 就会出现...更大的输出电容器会导致更长的 OVC。

有什么解决方法吗? 反馈补偿? 添加软启动? (笑声) 我 donť 不知道。

谢谢 PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PK:

    我不确定您是否存在稳定性问题、但您可能不是来自电感器电流波形。 为了确保您需要查看 LED 电流波形、这在升压转换器中更为重要。 当 DIM 为低电平时、输出电容器将放电至某种程度。 因此、当 DIM 被拉至高电平时、电感器和开关电流将在初始时高得多、以便为输出电容器充电。 在电容器充电到足以获得满 LED 电流之前、反馈将不会达到其调节点。 您看到的是正常情况。

    尽管您具有很高的转换比、 因此、如果您在 LED 电流中看到过冲或不稳定问题、则可能会出现右半平面零点问题(所有升压转换器的占空比都大于50%、其频率随着占空比的增加而降低)。 如果是这样、您通常可以通过降低电感器值和/或增加输出电容来消除它。

    此致、

    克林特