This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:较大的压降、适用于 PD 控制器和低特征电阻

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628785/tps2375-large-voltage-drop-accros-pd-controller-and-low-signature-resistance

器件型号:TPS2375

您好! 我设计了 PoE 802.3af 解决方案、使用:
-在 PSE 端:Silvertel AG7100作为48V 隔离电源、LTC4263作为 PSE 控制器、常规以太网插孔;
-在 PD 端:TPS2375PW 作为 PD 控制器(1类 PoE)、MAX5033CASA 作为提供12V/500mA 电流的直流/直流转换器、WE 7499211121A PoE 插孔。

下面是我的原理图。

PD 设备有两个问题:


TPS2375PW 之前的电压为46.8V (在 POE_48V 和 POE_GND 之间)、但问题是在 PD 控制器之后的电压为30V (在 POE_48V 和 GND 之间)。 为什么会发生这种压降? 这是正常的吗? 我的原理图中是否有问题?


2. PSE 控制器仅在我断开 C7电源时才提供电源。 连接 C7后、它会使用 LED 闪烁来提醒我、它会看到低特征电阻(这意味着它介于300欧姆和15k 欧姆之间)。 C7的值是否会干扰 TPS2375PW?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    我已经通知了我们的 PD 专家、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 PD 芯片的 PG 输出连接到转换器的开/关输入、转换器产生12V 电压、但问题是电压无法维持。  当我移除直流转换器输入电容器时、该声明有效;我尝试了22uF、47uF、22uF、100uF 电容器、但每次我连接电容器时、PSE (LTC4263)不供电、而是通过以特定模式闪烁 LED 来指示低特征电阻。

    以下是我的示波器捕获:

    D1二极管两端的电压:

    2. PG 输出:

    问题是否与 PD 电路有关? 如何解决? 我应该使用什么电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经使用商用 PSE 测试了 PD 模块、它工作正常。 问题似乎与我的 PSE 有关。