This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301启动

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256303, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626617/ucc256301-ucc256301-start-up

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256303UCC256304

您好!

在启动期间、ucc25630 LO 引脚在 CBOOT 电容器充电时保持高电平、如果我们使用 具有两 个谐振电容器的对称半桥、在启动期间、低侧 MOSFET 是恒定导通的;

低侧 MOSFET 上的电流非常大、LR 变压器将饱和、这将导致 MOSFET 击穿、此问题的解决方案是什么。您是否有一个演示板进行设计

 由 LCC 提供

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将查看您的问题、并将尽快答复您。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q2将不会损坏、变压器将不会饱和、这是因为:

    1、启动期间只有1个宽 PWM 脉冲、约为260uS。 之后、脉冲宽度变为正常。

    2、谐振电容器 CS2仅为47nF、其中存储的能量不多。

    3、谐振电感器 LR 将限制电流。

    我们提供 LLC EVM、您可以从 TI 网站订购。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在一般应用中、频率为80-150kHz 是可以的、如果正常工作频率>300kHz、 LR 将小于50uH。启动期间峰值 I (LR)非常大、正常运行时电流很小。LR 很难设计、需要高饱和电流。例如、启动期间峰值 I (LR)为10A、但正常运行时仅为2A。LR 需要根据进行设计 至10A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以帮助回答这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压的压摆率是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我误解了您原来的问题。 如果您在充电启动状态期间看到大电流、则可以尝试使用较小的谐振电容。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您移至 CS2位置的单个谐振电容器- 2个47nF 电容器。 这是一种广泛使用的变化、单端和分离谐振电容器变化之间的开关行为没有差异。 它应与移动高侧 Cr 和将其与低侧 Cr 并联一样简单-通常无需进行其他更改。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Colin!

    我还有另一个问题要问大家。
    UCC256301由辅助电源供电、电压为15V 恒定电压、通过二极管连接到 VCC、
    由于 IC 启动电压为25V、因此 HV 引脚 JFET 将在启动期间导通。
    我使用 FB 引脚进行系统开/关控制、如果我将 FB 引脚下拉至接地、系统将关闭、那么 VCC 引脚的电流将是多少?
    然后、如果我释放 FB 引脚使其断开、HV 引脚 JFET 是否会再次导通?
    请解释、ucc256301、ucc256303和 ucc256304之间的区别
    除了 HV 星形升压、X 电容放电的差异之外、还有其他任何 ucc256303的差异?
    Ucc256303可用于直流输入电源系统、而另外两个不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 FBreplica 小于突发阈值时、LLC 将停止开关。 VCC 电源电流应小于 ICC_RUN。 如果 VCC 低于 VCCRestorartJfet 阈值10.5V、HV 引脚 JFET 将打开。

    UCC256301和 UCC256304主要面向交流/直流系统、因为它们包括从交流线路启动 HV 以及 X 电容放电。 UCC256301和 UCC256304的主要区别是大容量启动阈值、在 UCC256301中为3V、在 UCC256304中为1.06V。 另一个差异是过压保护阈值、在 UCC256301中为4V、在 UCC256304中为5V。 我不建议将其中任何一个用于直流/直流、因为即使您将直流电压连接到 HV 引脚、该器件也不会检测到任何过零、并尝试执行 x 电容放电。

    UCC256303不包括 HV 启动或 x 电容放电、旨在与辅助电源配合使用。 UCC256303的 VCC 输入范围也稍大(可能低至11.25V)。

    此致、
    本·洛夫