This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:关于热关断行为

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594346/tps62130a-about-behavior-of-thermal-shutdown

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62135

大家好、

 

℃EN 引脚在热关断期间(TJ 保持在160 μ s 左右)完成切换(高电平->低电平->高电平)、TPS62130A 是否输出输出输出电压?

因此、我们想知道热关断电路在完成切换时是否复位。

 

我猜热关断电路在切换时会复位。

我的理解是否不正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常奇怪的问题。 它背后是否存在特定问题、还是纯粹是理论问题?

    一旦 EN 变为低电平、器件将关闭并立即开始冷却。 当 EN 再次变为高电平时、我不认为您仍会高于热关断温度。 但是、是的、电路被复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    很抱歉,我的回复延迟了。

    ℃客户正在以下条件下评估 TPS62130A、因此即使"TJ=160 μ s"左右、调光信号也会快速更改 EN。


     

    因此、他们希望确认这种行为。

    我将向我们的客户报告您的意见。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、您正在驱动一个 LED。 您可能会看到新的 TPS62135/6、它提供更高的电流和更严格的输出精度。

    您使用的调光频率是多少? 应用手册建议使用大约100Hz、这会产生10ms 的周期。

    为什么 Tj 会这么高? 这远高于 IC 的125 C 额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您提供信息。

    我将向客户推广 TPS62135/6。

    而且、他们认为存在异常操作并提出了这个问题。

     

    此致、

    Kanemaru