This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:TPS65233过压高达25.3V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233, TPS65233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634533/tps65233-tps65233-over-voltage-up-to-25-3v

器件型号:TPS65233

尊敬的先生:

我设计了一款 LNB 产品、使用 TPS65233作为电源。
当我用示波器测量输出电压时、我发现过压高达25.3V、您可以从下图中看到波形。
我已经检查了布局、布局遵循了有关 TPS65233EVM 的参考设计。
您能帮我确保这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    波形异常。

    我已经检查了原理图、有些元件的值不正确。

    1.将 C1446更改为22nF。

    2.将 R1423更改为130k Ω。  

    3.将 C1441更改为1uF。

    请参阅 TPS65233 EVM 用户指南第11和12页中的原理图和 BOM、以下是其链接。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu941/slvu941.pdf