Other Parts Discussed in Thread: LM5122
大家好、我的电路需要使用 LM5122将 Vin=15~21V 到 Vout=30V 的直流/直流升压转换器和7A 输出、我只需将这些信息放到 webench 设计中、然后生成原理图来遵循如下所示的组件值:
不幸的是、我遇到了以下问题:
开始时、我发现输出电压上的尖峰和噪声更大、尤其是在大负载时、在添加一些陶瓷电容器后、使 LM5122非常早地触发电流检测故障。 噪声似乎要小得多、但我不知道问题是否得到了实际解决。
2.由于我的产品在空闲模式下需要非常低的功耗、所以我将在不使用 LM5122 (通过 UVLO 或通过外部电路切断 Vin)时关闭 LM5122、并在输出中消耗一些电流时唤醒。 如果电流感应电路有信号、我让 MCU 打开 LM5122、然后触发 MCU。 如果在启动时不消耗电流并唤醒 LM5122、则一切都正常。 不过、我观察到、当睡眠时电流消耗较大时、LM5122似乎不会唤醒、输入电流过大、Cout 似乎需要更多的功率来为电容器充电、但结果不成功、然后 LM5122关闭、 然后再次唤醒并尝试为电容器充电...循环。 此外、M1温度上升。 问题发生在哪里?
在前面的讨论中、我需要在空闲模式下实现低功耗、我发现睡眠模式下的大部分电流消耗为 Rfbt 和 Rfbb、输出泄漏电流以及 LM5122电流泄漏、即使 UVLO 关闭(因此我在产品睡眠时切断 LM5122 Vin)、 我刚才附加了下面的修改、这是否合理? 或者需要注意其他任何问题?
非常感谢您回答我的问题。