This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:低温时的输出电压异常

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628291/tps56121-output-voltage-abnormality-at-low-temperature

器件型号:TPS56121

您好!

我正在检查 TPS 56121在低温下的工作情况。
我反复打开和关闭输入电压、并测量器件是否正常运行。
附加一个波形。 多次重复开关时、输出电压不能正常工作。
当温度从-35°C 降低时、会出现不能正常工作的情况
是否有任何可能的原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有具体看到过 TPS56121的情况。 您使用的是 TI EVM 还是您自己的电路? 通常、这些类型的冷启动问题是由布局不良导致的、通常是在输入电容器的放置方面。 您如何快速循环通电? 我能看到波形在红线区域放大了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    该板是我自己的板、而不是 EVM。
    以扩大的红线附加波形。
    开/关周期的持续时间并不是特别确定的。 它手动打开/关闭。
    但是、如果关断周期较短、则可能会发生输出电压异常。
    此外、当输入电压从0V 上升时、不会发生这种现象

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能看到您的原理图和布局吗? 此外、我还需要更多波形。 精确的电压电平将至关重要。 因此、您需要确保所有接地基准都精确位于主轴栅格线上。 此外、它们还需要是您可以管理的最高分辨率图像、以便我可以检查精细的细节。 我不需要查看 PGOOD、而是用 EN/SS 替换一张图片、用 ILIM 替换下一张图片。 请进一步放大。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了 EN/SS 引脚和 ILIM 引脚的运行情况。
    连接测量波形。 附加的波形是异常和正常波形的放大波形。
    我还需要看到其他引脚波形吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 EN/SS 引脚正在复位。 这就是电压调节不正确的原因。 现在诀窍是找出将其复位的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是两个问题之一:
    1、可能是 OCP 断续模式。 请放大 EN/SS 的其余部分并计算开关周期数。 如果它大约为4、则为 OCP。
    2.可能存在竞争条件、VIN UVLO 和 EN/SS 使能电压阈值。 需要将 EN/SS 拉至270mV 以下、以确保器件复位。 或者需要将输入电压拉至低于 UVLO。 您能否改变打开和关闭之间的时间以确保满足这些条件?

    请检查以下两项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我肯定需要看到第一个开关脉冲系列的放大。 请确保时间刻度能够测量导通时间和频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件及其配置的不常见之处在于、开关频率通过检测 COMP 引脚上的接地电阻进行编程、并且在重新启动时、器件可能会由于 COMP 引脚上的残余电压而检测到错误的接地电阻。 如果器件恢复到300kHz 而不是1MHz、则电感器纹波和环路补偿可能不合适、从而导致过流。

    我将使用故障重启尝试的10us/分频“缩放”来检查 SW 脉冲频率,以查看它们是否在故障重启时以300kHz 的频率上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我很抱歉耽误您的联系。
    我将通知测量结果。

    所连接的上波形是 EN/SS 复位时的波形。 CH3是电感器电流的测量波形。
    开关频率为500kHz。 很抱歉、我没有说 R406 (13kΩ)没有被执行。
    因此、开关频率没有变化。
    电感器电流表明它达到了接近过流检测电平的水平。
    ILIM 电阻为1kΩ Ω、因此过流检测电平为10A。 因此它几乎是设置的。

    因此、我想增大 ILIM 电阻并增大 EN/SS 电容器、以便在启动时降低电感器电流。
    但是、我认为过流检测电平会随温度的变化而变化。
    ℃图是在25 μ H 的环境中测得的、但即使电感器的峰值电流为14A、过流检测也不工作。 谷值电流为12A。

    我想问你一个问题。
    (1)过流℃级别由 ILIM 电流源(25 μ A、10uA)确定。
     是否可以向我显示数据、其值在-40℃和125℃之间波动的程度?
    (2)低侧 FET 检测到的谷值电流是否可视为电感电流的最低值?
     我认为最低值是谷值电流、而不是电感电流的平均值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 电流可能会有很大的变化、从-40 C 时的7.5uA 到+125 C 时的大约14uA

    谷值电流是低侧导通期间的最低电流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我非常感谢你迄今的答复。