This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:线圈 A 工作、线圈 B 工作

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594197/bq51013b-coil-a-works-coil-b-not

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

大家好、

最近、我开发了一个使用无线电源传输为电池充电的系统。 因此、我在 TX 侧使用 BQ500212A、在 RX 侧使用 BQ51013B。 这两种方法都已证明良好。

我最初使用 ABRACON AWCCA38R32H09C01B 线圈设计 RX 侧。 它与具有 BQ500212A 的 TX 参考设计套件和我自己设计的 TX 站完美配合。 在我们的应用中实施后、TX 和 RX 之间的距离有点关键、假设充电从4mm 开始、两个外壳的壁厚都为2mm。 是外壳和线圈之间的一些自粘胶带。 在某些情况下、不会传输能量。
为了解决此问题、我使用了另一个更适合 TX 线圈的线圈(We 760308101103)。 我选择的是 We 760308103205、我将这些值输入我的计算表中、以计算 C1和 C2的新值(参考 BQ51013B 的数据表)。 我更换了电路板上的这些电容器、进行了快速测试、令我惊讶的是、系统根本不工作。 我希望使用示波器进行整流、感应电压超过2、7V。 因此、我希望它将开始传输能量。

我的 TX 侧原理图

我的 RX 侧原理图

RX 侧的 RECT:

e2e.ti.com/.../8424.RECT_5F00_1.tife2e.ti.com/.../2860.RECT_5F00_2.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu
    感谢您提供 RECT 引脚的 sch 和示波器捕获。 问题似乎是 RX 和 TX 之间的通信问题。 我们看到 RX 正在发送通信数据包、TX 对第一个数据包进行解码、但2ed 数据包出错、TX 停止功率传输。 奇怪的是、它始终如一地这么做。

    看看 TX COMM+信号、它不应低于接地值、需要在0V 和2.5V 之间-大约1.5V 是最佳值。

    如果可以、则尝试增大 RX 通信电容器、22nF 是标准电容、但可以将其增大到68nF。

    在解码前三个数据包期间、检测到数据包中的任何错误、TX 将重新启动。 之后、TX 必须每1.5秒接收一个正常数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您接受我的帖子。 同时、我还进行了一些示波器捕获。 这次我使用了正确的函数进行导出、因此存在 X 和 Y 标度。

    我在 TX 侧测量了 COM+。 这不会低于0V。 直流失调电压为1、5V、并对其进行封装调制。

    在接收侧、我在22nF 电容器顶部堆叠了33nF 电容器。 很显然、我的电容器是47和68nF 的、SMD0603。 因此、我不是真正的68nF、而是接近。 但是、这似乎没有太大帮助。

    以22+33nF 的频率在 RX 处重新接收

    TX 侧的 COM+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为问题可能是连接到 DPWM-1A/-1B 的 H 桥驱动信号。 必须使用 DPWM-1A 驱动 H 桥的线圈侧、使用 DPWM-1B 驱动电容器侧。 通信采样点与 DPWM-1A 同步、如果两个信号相反、则会导致通信问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    那么长的故事简短。 实际上有两个问题。 两者之间并不相互关联,但同时它们似乎不再起作用。

    我所使用的 Tx 侧过去经过几次返工、将 DPWM-1A 信号连接到 H 桥的导线松动、并且可能工作不稳定。 修复了电路板、能量传输成功。 遗憾的是、启动能量传输的至线圈之间的距离显著增加。

    因此、我采用了另一个 Rx 板并连接了另一个 Qi Rx 线圈(We 760308101303)。 在我们的网站上,“兼容性”栏中有一条注释,“与 Qi Rx IC 配合使用”。 因此它不是真正符合 Qi 标准、但它应该起作用。 我没有资格认证我的器件、因此 Qi 或 Qi。 不用担心。 但我想增加我的两个模块之间的距离、以便尝试改进这两个模块之间的 EM 耦合、而这个可能会达到目的。
    不幸的是、我没有、在其他人那里没有能量转移 而其他两个线圈工作正常。 因此、我假设电容存在问题(变为低电平或变为高电平)、根据我在计算中包含一些容差的结果、它应该起作用。 应对此问题的最佳做法是什么? 我应该在何处观察信号以查看发生的情况。 我如何判断增减、还是真的尝试和错误?

    我要问的另一个问题是。 增加两者之间距离的最佳方法是什么? 在一个 Rx 板上、我将 C109和 C110 (COMM1/2电容器)更改为68nF。 我认为这对两者之间的距离有积极影响。 您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈到线圈的距离将由线圈驱动、最大的挑战是获得足够的耦合来启动。 TX 将以175kHz 的频率发送数字 ping、这需要在 RX RECT 引脚上生成2.7V 的电压才能超过 UVLO。 启动后、单元可以移动工作点以补偿耦合和其他因素。
    您的系统将无法通过 Qi 认证?
    在这种情况下、您可以更改调谐和 TX 线圈、以便在启动时提供更多增益。