This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:请告诉我隔离电源器件的设计。

Guru**** 2556910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594330/tps55010-please-tell-me-about-the-design-of-isolation-power-device

器件型号:TPS55010

大家好、团队成员。

我的客户对 TPS55010电路板设计中 EMI 的影响深感不安。

此外、EMI 数据的差异是 EVM (理想模式)条件与客户实际机器的设计电路之间的差异、

在很大程度上取决于绝缘体之间是否有电容器(Y 电容器)。

请告诉我这一原则。

<问题>

・在绝缘层之间连接电容器适合哪种原理?

・数据表中绝缘电容的说明

・(即使是近似值也没有问题...) 可用于电容器恒定设置的需要考虑哪些因素?

※请告诉我公式或原理

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    TPS 器件由我们的非隔离式直流/直流团队提供支持。 我已将您的帖子移至他们的论坛、他们的应用工程师之一将回复您的帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter-San、

    非常感谢。
    请这样做。

    此致

    Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解你的问题。 我在任何 TPS55010文档中都没有看到任何"Y CAP"的引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我知道数据表中没有说明(关于"YCAP")。

    因此、我想知道以下两项。
    ·如果提供"YCAP"、为什么可以降低 EMI?
    ·在考虑" Y cap "的假设时、您如何确定常数数字?
    (由于没有说明、我不知道将"YCAP"与 EVM 连接的意图、因此我对这两点提出了疑问。)


    此外、即使在客户评估中、EMI 噪声水平也有显著差异、具体取决于是否存在"YCAP"、但数据表中没有说明(例如设计说明或计算公式)。
    因此、我不知道为什么要将电容器连接(连接到 EVM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 上相关电容器的参考指示符是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San。

    感谢您的回答。

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将询问 EVM 设计人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John - San。

    谢谢你。

    期待收到您的回复。

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择1000pF 作为典型值。 在设计隔离式电源时、初级侧与次级侧之间将允许一定的最大泄漏电流。 该泄漏电流将决定 Y 电容器的最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    请更改观点、让我再问您一点。

    ·为什么需要使用“Y cap”?
    ※问题原因:EMI 噪声会随是否存在 Y 电容而变化。
    (即使是 EVM 的测量)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Y 电容器将降低初级和次级之间的共模噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么是这样?
    (如果您知道...,请告诉我...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、所有团队成员。

    非常感谢您对我的介绍。

    我能够理解它、所以现在可以了。

    此致、

    Masumi Sekiguchi