This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:无法切换保险丝

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z60EVM-578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632015/bq40z60-cannot-toggle-fuse

器件型号:BQ40Z60

您好!

我正在尝试测试 BQ40Z60的保险丝功能。 我正在尝试发送保险丝切换命令、但无法获得任何结果。 您能否提供步骤以获得保险丝引脚的高输出、从而熔断保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    发送 MAC 访问命令0x0026以清除制造商状态中的 FUSE_EN 标志,并允许手动控制保险丝而不是固件控制,然后发送保险丝切换命令0x001D

    但愿这有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    已尝试但现在收到错误消息。 我是否正确使用了 Comm SMB?

    谢谢

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan
    不是。 目标地址为0x16。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COMM 表示成功、但 AFEFUSE 引脚没有电压输出。 有什么想法吗? 保险丝位是否应该变为红色?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送命令序列的屏幕截图和寄存器的屏幕截图。 您测量的 EVM 上的引脚是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我正在测量引脚21。 引脚21中的电阻器被一个20k 电阻器下拉。  

    谢谢

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan
    您已设置 ACLW 标志。 您的交流适配器电压过低。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    仍然无法正常工作。

    让我们返回高级命令 SMB。 通过 SMB 通信发送命令时、与使用命令下的热按钮时相比、我似乎看不到任何位翻转?

    示例:

    FUSTER_EN 按钮发送0x26、位从红色翻转为绿色。

    当我将0x26发送到目标地址0x16时、我获得 成功、但该位从未改变?

    我缺少什么?

    供参考、我回到开发板上、找出这种熔丝。

    谢谢

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我的测试很好。

    LED_TOGGLE HOT 按钮可打开 bq40z60EVM-578上的4个 LED

    当 我通过 COMM SMB 发送0x2B 时、表示成功、但不会打开 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    从未收到您的回复、因此我会再次发送。

    即使我们获得成功状态、我们也无法使高级 COMM 正常工作、但按钮工作?

    谢谢

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    请使用如下所示的高级通信 SMB 来切换保险丝以进行测试。

    如果您遇到任何问题、请告诉我!  

    此致、

    Bryan Kahler