This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940连接错误

Guru**** 2572585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628762/bq76940evm-bq76940-connect-error

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

降级器、

已使用 EVM2300连接 BQ76940 EVM、如下所示显示提示、当我单击确认按钮、获取第二个图、但无法显示任何电池电压值时、您能 不能告诉我为什么会发生这种情况? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件看起来不是唤醒状态。 请在 TS1引脚上发出 boot (启动)。 器件唤醒后、REGOUT 将为3.3或2.5V、具体取决于版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vish Nadarajah:

    感谢您的回复!

    我已经测试了 RGEOUT 引脚、电压为3.3V、但我无法读取任何电池、我 不知道发生了什么错误。