This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:在用于 TEC 控制的 H 桥中使用时出现启动问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, CSD95379Q3M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622398/csd95379q3m-startup-problems-when-used-in-an-h-bridge-for-tec-control

器件型号:CSD95379Q3M
主题中讨论的其他器件:LP2985

我在该部件不打开启动时遇到一些问题。  我将使用其中的两个来形成一个 H 桥、用于对 TEC 元件进行双极控制。

我的设置:

VDD = 5V、Vin = 3V

SKIP#绑定到 Vdd

自举电容为0.1uF、具有一个2.2 Ω 电阻器、可降低开关时间

我使用微控制器(Cypress PSoC 5LP 系列)来驱动 PWM 引脚。

症状是、当我第一次加电时、VSW 节点变为高电平、无论我向 PWM 引脚施加什么脉冲、它都不会改变。  我可以让它开始切换 VSW 节点的唯一方法是短暂中断电路板的电源-如果中断时间足够短(可能是0.1-0.2 s)、则它将开始切换并正常运行。

Vdd 电源很快就会启动。  微控制器需要更多的时间进行初始化。  我可以看到、在微控制器联机之前、PWM 引脚首先悬空。  之后、我对 PWM 引脚执行的操作似乎无关紧要-高电平或低电平、高或低频率。

任何帮助都将不胜感激-我正在设计一个原型、我认为没有人会很好地收到用户关于"将电源线调线"以使其运行的说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    我将这个问题发送给了我们的应用团队、希望我能很快为您提供答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    被问及您是否可以为 PWM、VIN 和 VSW 提供原理图和波形、以帮助他们进行此查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了原理图、我应该能够在今天晚些时候捕获波形。  

    +6V_ENC_TEC 是 TEC 的6V 电源。  还有另一个用3V 电压馈送的滤波级(即 L14和 C94之后是另一个 LC 级)。

    VDD 由 LP2985线性稳压器提供+5V 电压、未显示。

    ENC_TEC_PWM_A 和 B 信号直接来自微控制器。  微控制器的工作电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas、
    请告诉我何时有波形、我将把所有这些材料转发给我们的应用专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在不同的时间刻度上附加了相同信号的三个捕捉。  一个概述、然后是前几毫秒的详细信息、以及 PWM 启动的详细信息。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    请参阅下面的团队回应:

    "我建议首先检查功率级焊接、一种简单的方法是断开两个输出电感器并独立测试每个功率级: 施加 VIN、VDD 和外部 PWM 以查看每个功率级是否可以正常工作(PWM 高电平将把 Vsw 拉至 VIN、PWM 低电平将把 Vsw 拉至 GND)。 请检查功率级的两个 PGND 引脚(引脚4和引脚11)、并确保它们已连接到 PCB 上。

    如果功率级可以按预期工作、客户需要检查系统设计、例如两个 PWM 信号的时序等。 "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我有两块板要测试、每块板上有两个 H 桥、共8个 CSD95379Q3M 器件。  我已经像上面那样进行了目视检查和测试、它们的行为都类似、所以虽然我希望这是一个简单的焊接问题、但我还是很怀疑它们都有完全相同的问题。

    此外、如果我非常短暂地中断电源、它们将正常工作。  请参阅随附的示波器捕获-设置与之前的捕获相同、只是我删除了微控制器中的启动延迟。  我施加了功率、看到了与上述相同的信号、然后我短暂中断了电源、部件工作得很好。  在所附的捕获中、您可以看到、首先该部件没有响应 PWM 信号、然后电源中断、您可以看到 PWM 信号在微控制器断电且 Vin 开始下降时停止。  当电源恢复时、您可以看到 Vin 恢复到3V、当微控制器完成启动时、器件现在可以正常切换。  此行为在该电路的所有副本中都是可重复的。

    您能否更具体地了解"两个 PWM 信号的时序等"的含义?  由于我要应用相同的 PWM 信号、并且该部件是否正常工作取决于启动条件、因此看起来它不在 PWM 信号侧。  该器件是否对 Vdd 和 Vin 之间的电源定序敏感?  我应该控制 Skip 引脚吗?  我将在几天内决定如何解决此问题、我的测试时间将于星期五结束。

    我是否有人可以打电话来实时讨论这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    很抱歉、我错过了您的电话、当时正在开会。

    我们习惯于通过销售联系人或现场应用程序解决这些技术性更强的问题、但这可能是您的选择、也可能不是您的选择、因此我提醒或应用团队您急于解决此问题。

    他们询问您是否可以执行以下操作:

    1:对于以下两种情况、请在同一张图片上捕获一个功率级的 VIN、#SKIP、PWM 和 VSW:

    (1)首次启动(无 VSW 响应)
    (2)电源中断后启动(正常功率级运行)

    请检查 SKIP#的上升时间。 在功率级恢复正常之前、中断了哪个电源(VIN、5V)?

    2:还请测量 BOOTR 波形
    3:请测量引脚4 PGND 波形以确保 PGND 稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的、了解所请求的波形。

    我无法单独切换 Vin 或 Vdd、只能将主电源输入切换至为各种降压稳压器供电的电路板。  它们各自的行为将由其滤波电容和负载决定。

    SKIP#通过连接引脚1和3的迹线连接到 Vdd。  对于下面的波形、我在引脚1和3的结上连接了一根导线。

    在收集这些波形时、我注意到、与以前相比、在我循环通电时部件正常启动的可能性较小。  我曾将短导线焊接到各种焊盘上、以便能够可靠地探测它们、但在这里似乎不太可能产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步的测试中、我发现连接负载后、中断电源后启动的可能性大大提高。 上一帖子中的波形图是在负载断开时绘制的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自我们的应用工程师:

    "我在上电开始时看到了很长的 PWM 高电平、您能不能检查为什么需要这么长的 PWM 高电平?

    在驱动器 IC 中、自举电路将在低侧导通时为升压电容器充电;在如此长的 PWM 高电平时、引导电压将下降、并可能导致栅极驱动器 IC 出现故障。 您能否让客户更改 PWM 模式以测试电路? 我建议先将 PWM 设置为低电平,然后在上电时将 PWM 设置为高电平,并且不要使用很长的高 PWM 脉冲。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    我们的应用团队注意到、如果 PWM 悬空、由于驱动器 IC 中的功率级 PWM 引脚上有上拉和上拉电阻器、因此它应保持在具有5VDD 的三态。 因此、外部组件必须将电路中的 PWM 拉至高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在半桥逆变器中使用此模块时、我遇到了相同的问题。 当我使用金属条来触摸自举电容器时、它会启动。 我不知道为什么。 我正在寻找解决方案。 如果有任何解决方案、请告诉我。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有从 Thomas 那里听到过这个问题、因此最好的方法是开始新的主题、提供一些波形和原理图、详细描述您遇到的问题、然后我们可以继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回复内容很长-我在城外待了一段时间、我想在发布之前确保我的修复程序有效。

    我在 PWM 线路上添加了一个10k 下拉电阻器、这似乎足以克服微控制器启动期间出现的任何内部泄漏、但不会损害正常运行。  在这个下拉电阻器到位后、我再也没有遇到任何启动问题。

    感谢您的所有帮助!

    Thomas