Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 我们要求在一个电源轨中提供6A 电流。 我们能否结合 Vout1和 Vout3 来满足6A 电流要求。
Vin = 12V
VOUT = 1.8V (典型值)范围1.8V 至1.9V
使用 I2C 的可编程输出
电流= 6A 最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.