This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:使用并联连接的6A 电流

Guru**** 2610865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634122/tps65400-6a-current-using-parallel-connection

器件型号:TPS65400

我们要求在一个电源轨中提供6A 电流。 我们能否结合 Vout1和 Vout3 来满足6A 电流要求。

Vin = 12V

VOUT = 1.8V (典型值)范围1.8V 至1.9V

使用 I2C 的可编程输出  

电流= 6A 最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS65400、仅提供以下2 个电流共享设置:

     Buck1和 Buck2可共享以提供8A 电流、

    BUCK3和 BUCK4可共享以提供4A 电流。

    因此、这意味着 Buck1和 Buck3无法 共享电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我可以将 buck1和 buck2组合在一起以满足6A 电流要求?

    在这种情况下、可同时使用 BUCK1和 BUCK2的 I2C 来实现可编程输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的。
    2.是的。