请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 我使用 了 TPS23754参考设计来实现12V、2A 输出。 但是、当我使用 Trendnet POE+开关时、POE 电路只能提供大约15W 的功率。 一旦我增加负载、PSE 就会切断电源。 当我使用简单的 POE+喷油器时、我可以消耗整个25W 的功率。 因此、我假设问题是分类检测。 我尝试探测 VDD-VSS 以查看启动波、但当我将 Tek P5050探针连接到 VDD-VSS 时、PSE 不会使电源轨上升。 一旦我移除探头、导轨就会出现。
我有63.4电阻器、为什么我的器件不归类为4类?
2.我是否需要特定的探头和探测技术来分析 VDD-VSS?