This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:当探针连接到 VDD_VSS 时、PD 不会启动

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627140/tps23754-pd-does-not-start-when-probes-are-attached-to-vdd_vss

器件型号:TPS23754

我使用 了 TPS23754参考设计来实现12V、2A 输出。 但是、当我使用 Trendnet POE+开关时、POE 电路只能提供大约15W 的功率。 一旦我增加负载、PSE 就会切断电源。 当我使用简单的 POE+喷油器时、我可以消耗整个25W 的功率。 因此、我假设问题是分类检测。 我尝试探测 VDD-VSS 以查看启动波、但当我将 Tek P5050探针连接到 VDD-VSS 时、PSE 不会使电源轨上升。 一旦我移除探头、导轨就会出现。  

我有63.4电阻器、为什么我的器件不归类为4类?

2.我是否需要特定的探头和探测技术来分析 VDD-VSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sina、

    我已通知我们的 PD 专家、我们将很快与您联系。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sina、

    对拖延表示歉意。

    作为.at 标准的一部分、分类可在物理层或数据链路层(DLL)上完成。 中跨只能进行硬件分类、而开关可以同时进行硬件和 DLL。

    由于中跨提供全4类功率(25W)、并且您有正确的63.4欧姆电阻器、因此您正在通过硬件分类。

    查看 TPS23754数据表的第17页: www.ti.com/.../tps23756.pdf

    第6页底部显示"[PD]的功耗不得超过13W、前提是它没有.... 通过 DLL 获得许可。" 然后、我将检查开关是否配置为允许2类功率。

    回答2个问题:电阻正确。 您的探测技术很好(我假设使用测试点)。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sina、

    我现在要关闭线程。 如果您的问题得到解决、则无需回复。 如果您需要对此问题进行任何澄清、只需回复即可。 如果您有另一个问题、请发布另一篇文章。

    谢谢、
    Thomas A.