This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-G1:SoC 3%在放电期间跳转到5%

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626416/bq27541-g1-soc-3-jump-to-5-during-discharge

器件型号:bq27541-G1
主题中讨论的其他器件:bq27541

您好!

我遇到了一个问题、即在放电期间 SOC 3%跳转到5%、SOC=5%并按如下方式记录数据。 是否有任何配置器设置可以修复它? 平滑是默认值。

[8940.754225][ODM BATT_================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-604mA

[8941.762238][ODM BATT_================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8941.797358][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-588mA

[8942.807382][ODM_BATT]================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8942.832979][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-594mA

[8943.842097][ODM BATT_================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8943.874817][ODM BATT_================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-621mA

[8944.882650][ODM_BATT]========================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8944.922366][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-606mA

[8945.934796][ODM_BATT]========================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8945.967606][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-594mA

[8946.975043][ODM BATT_================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 4

[8947.018369][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-606mA

[8948.021708][ODM_BATT]================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 3

[8948.054938][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-593mA

[8949.062017][ODM_BATT]========================================================            bq27541_battery_read_RSOC (SOC)= 3 <---

[8949.087514][ODM BATT_================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-632mA

[8950.094324][ODM_BATT]================================================            bq27541_battery_read_RSOC (SOC)= 5 <---

[8950.123509][ODM_BATT]========================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-709mA

[8951.133710][ODM BATT_========================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8951.159867][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-628mA

[8952.177052][ODM BATT_========================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8952.205995][ODM_BATT]========================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-630mA

[8953.212063][ODM_BATT]================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8953.236794][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-618mA

[8954.244323][ODM_BATT]================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8954.278671][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-610mA

[8955.291530][ODM_BATT]========================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8955.340845][ODM BATT_================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-603mA

                    ……μ A

                    [8978.563409][ODM_BATT]================================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8978.608191][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-824mA

[8979.623556][ODM BATT_========================================            bq27541_BATTERY_READ_RSOC (SOC)= 5

[8979.674641][ODM_BATT]================================================            bq27541_AVERAGE_CURRENT =-879mA

[8979.888146]关闭 SoC 电源

 

Android 引导加载程序- UART_DM 已初始化(μ 重启)

[0]欢迎使用 LK

[10] platform_init()

[10] TARGET_INIT()

[20] TARGET_INIT:SoC = 5<-----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、
    您是否为电池使用了正确的化学 ID? 您是否执行了学习周期? 您能否验证平滑标志是否已设置或清除。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我发现问题的原因是电池性能不像导致 Chem ID 不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、
    感谢您的告知。
    此致
    Onyx